在联机计算机上激活或升级
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利

要在联机计算机上激活或升级权利,必须在计算机上安装 Runtime Tools 随附的 Entitlement Manager。
可在
FactoryTalk® Hub™
中的
FactoryTalk® Optix™
登录页面
下载 Runtime Tools(需要登录)。
使用运行
Windows®
并连接到网络的个人计算机或
ASEM™
6300 工业计算机时,请完成以下步骤。
  1. 购买权利或权利升级,并将其分配给您的组织,如 为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利 中所述。
  2. 登录到
    FactoryTalk® Hub™
    ,然后单击
    FactoryTalk® Optix™
    磁贴。
    选择 FactoryTalk Hub 以访问 FactoryTalk Optix 网页。
  3. 导航到“权利 (Entitlements)”>“组织权利 (Organization entitlements)”,并确认权利已分配给组织。
    在 FactoryTalk Optix 主页上确认已将权利分配给组织。
  4. 复制 25 个字符的权利密钥。需要权利密钥才能激活或升级权利。
    下图显示了 FactoryTalk Optix 网页上权利密钥的复制位置。
  5. 在 Runtime 目标计算机上,打开“Entitlement Manager”工具。
  6. 选择“联机 (Online)”。
    下图显示了在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“联机 (Online)”的位置。
  7. 选择“激活此设备的权利 (Activate an Entitlement for this device)”。选择“下一步 (Next)”。
    选择“激活此设备的权利 (Activate an entitlement for this device)”,然后在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“下一步”。
  8. 输入权利密钥,然后选择“激活 (Activate)”。
    下图显示了在 FactoryTalk Optix 中输入权利密钥并单击“激活”的位置。
  9. 选择“确定 (OK)”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal