购买 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利

要使用
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro,必须购买订阅。要激活
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro,必须购买权利并将其分配或分派给组织。必须通过采购订单购买软件。
未激活的设备将在演示模式下运行,且在两小时后停止运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序。在开发计算机上运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序的
仿真器
客户端不需要 Runtime 权利。
  1. 在 商务门户 上,登录 MyRockwellAutomation 帐户。
  2. 滚动到
    FactoryTalk® Optix™
    ,然后在
    FactoryTalk® Optix™
    下选择
    继续 (Continue)
    。
  3. 选择软件包,滚动选择用于自定义软件包的选项,然后在
    选择数量 (Select Quantity)
    下选择权利数。
  4. 选择
    加入购物车 (ADD TO CART)
    。您可以更改购物车中的权利数量。
    小贴士: 如果从“Runtime 大小调整 (Runtime Sizing)”工具复制了
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 目录编号,则可以将所选目录编号粘贴到“商务门户”页面顶部的搜索栏中。粘贴目录并选择 以将目录编号添加到购物车。
  5. 查看购物车和分销商的定价,然后选择
    结账 (CHECKOUT)
    。
  6. 确认您的运输、账单、合同详细信息和订单摘要,然后选择
    提交订单 (SUBMIT ORDER)
    。
  7. 在确认页面上,选择
    管理许可证 (Manage Licenses)
    并确认新合同。
一旦权利处于活动状态,权利将显示在 FactoryTalk Hub 中。您还可以通过选择
我的订阅/管理许可证 (My Subscriptions/Manage Licenses)
在 商务门户 中确认您的订单状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal