更新 HSC 应用程序数据

高速计数器 (High speed counter, HSC) 配置在 HSC 应用程序数据中定义,并且通常仅在 HSC 指令编程前配置一次。HSC 计数期间,将忽略对 HSC 应用程序数据(HSCAppData 参数)进行的更改。
更新 HSC 应用程序数据
  1. 更新 HSCAppData。
  2. 通过命令 0x03(设置/重新加载)调用 HSC 指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal