HSC 的“新建中断”对话框

可以通过以下方式访问高速计数器 (High-speed Counter, HSC) 的“
新建中断
”对话框:
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    程序
    ”,然后选择“
    新建中断
    ”。
  2. 在“
    新建中断
    ”中,从“
    类型
    ”列表中选择“
    高速计数器 (HSC)
    ”。
使用“
新建中断
”对话框可以执行以下操作:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal