添加和配置高速计数器 (High-speed Counter, HSC) 用户中断

执行以下步骤添加和配置 HSC 中断。
添加和配置 HSC 用户中断
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    程序
    ”,然后选择“
    新建中断
    ”。
  2. 配置 HSC 中断。
    1. 在“
      名称
      ”中,输入 HSC 中断名称。
    2. 从“
      类型
      ”列表中,选择“
      高速计数器 (HSC)
      ”。
    3. 从
      ID
      列表中,选择 HSC ID。
  3. 选择“
    创建
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal