示例:添加可编程限位开关功能

本例展示了如何将可编程限位开关 (PLS) 功能添加到 HSC 程序。
计数器设置的变量值
  • MyAppData.PlsEnable 用于启用或禁用 PLS 设置。如果使用了 MyAppData 变量,则应将它设置为 FALSE(已禁用)。
  • MyAppData.HscID 用于指定基于模式和应用程序类型应使用哪些嵌入式输入。请参见 HSC 输入和配线图以了解可使用的各种 ID 以及嵌入式输入和其特性。
  • 如果使用 ID 0,则不能在同一个控制器上使用 ID 1,因为输入已被“重置”和“保存”使用。
  • MyAppData.HscMode 用于指定 HSC 用于计数的操作类型。请参见 HSC 模式 (HSCAPP.HSCMode)。
启用 PLS
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中的 HSC 程序下,双击“
    局部变量
    ”。
  2. 在 MyAppData.PlsEnable 变量的“
    初始值
    ”字段中,选择
    True
    。
  3. 配置下溢和上溢设置。
    1. 在 MyAppData.OFSetting 的“
      初始值
      ”单元格中,输入
      50
      。
    2. 在 MyAppData.UFSetting 的“
      初始值
      ”单元格中,输入
      –50
      。
  4. (可选)配置输出的输出掩码。
    本示例的结果:
    • PLS 变量具有维度 [1..4]。这意味着 HSC 可以具有四对高预设和低预设。
    • 高预设值必须低于 OFSetting,低预设值必须高于 UFSetting。
    • HscHPOutPut 值和 HscLPOutPut 值决定了在达到高预设和低预设时会开启的输出。
    结果示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal