“项目组织管理器”中的命令

使用“
项目组织管理器
”打开和编辑其他设备配置选项。
Micro800
控制器和驱动器在
项目组织管理器
中可用。

可用于 Micro800 控制器的命令

可通过在“项目组织管理器”中右键单击 Micro800 控制器获得的命令
右键单击并选择
可以执行如下操作
生成
连接
断开连接
下载
上传
清理
故障
打开“
<controller-name>: 故障
”,查看并清除控制器故障。
诊断
安全
更改控制器
导入 > 全局变量
导入 > 数据类型
导出 > 全局变量
导出 > 数据类型
删除
从“
项目组织管理器
”删除
Micro800
控制器。也可以使用
Delete
键。
数据保护
打开数据保护,以从受保护变量的列表中添加或删除变量。
内存模块备份和还原
打开“
内存模块备份和还原
”以配置相关设置,然后启动备份或还原过程。

可用于类 1 设备、插件模块和扩展模块的命令

在“项目组织管理器”中右键单击类 1 设备、插件模块或扩展模块可使用的命令
右键单击并选择
可以执行如下操作
删除
从“
项目组织管理器
”删除驱动器、插件模块或扩展模块。也可以使用
Delete
键删除设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal