故障诊断

使用“
<controller-name>:”“故障
”视图可执行以下操作:
  • 查看有关发生的任何故障的信息。
  • 从控制器检索详细故障日志或核心转储文件。
  • 清除故障。
“
<controller-name>:”“故障
”视图显示最后 7 个可恢复故障和最后 7 个不可恢复故障以及:
  • 故障代码
  • 故障位置和链接(如果可用)
  • 故障描述
“
<controller-name>:”故障
”视图在控制器处于“
远程运行
”模式时可通过选择“
连接
”窗格中的“
故障
”按钮访问。
控制器故障视图
“故障诊断”视图条目和说明
项目
描述
清除故障
从控制器中删除故障和故障日志。
获取故障日志
从控制器检索故障的详细信息和故障日志。寻求技术支持时需要使用这些信息。
默认情况下,故障日志以 TXT 文件形式保存在 Downloads 文件夹中。您可以根据需要自定义路径。
获取核心转储故障日志
将
Micro800
控制器的核心转储检索到 Bin 文件,然后可将该文件发送给 Rockwell Automation 工程团队进行故障排除和调试。
默认情况下,核心转储存储在 Downloads 文件夹中,并命名为
Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin
。
您可以根据需要自定义路径。
核心转储的大小限制为 8,192 个字节。升级固件会清除核心转储。
可恢复故障/不可恢复故障
显示两种类型的故障:
  • 可恢复故障是指无需对控制器断电重启便可清除的故障。
  • 不可恢复故障是指需要对控制器断电重启后才可清除的故障。
    对于每种类型的故障,最多记录最后七个故障,最后的故障显示在顶部。如果发生超出七个故障,将覆盖最早的故障。
索引
显示故障的序号。索引编号 1 代表最后的故障。
故障代码
以十六进制显示故障代码。
位置
显示故障位置并提供程序链接(如果可用)。
描述
显示故障的相关信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal