将控制器配置下载到控制器

使用“
下载设备
”可将项目从
FactoryTalk Design Workbench
下载到
Micro800
控制器,以便运行和测试。项目可以包含程序、变量和控制器配置。
下载项目时,如果控制器版本与
FactoryTalk Design Workbench
项目中定义的版本不匹配,则会打开“
更新并下载
”对话框。使用该对话框更新控制器版本,然后再次下载项目。
当下载开始时,
FactoryTalk Design Workbench
会执行以下任务︰
  • 生成所有未生成的编程。
  • 将所连接控制器的配置和项目配置进行比较。
  • 将项目、程序、变量和控制器配置下载到控制器。
如果在执行任何任务时出现错误,下载将被取消且控制器保持不变。
如果将变量的初始值设置为数据类型的默认值(如 0、0.0、D#1970-01-01),
FactoryTalk Design Workbench
会使用其值初始化变量。
小贴士:
使用项目值初始化变量时,以下条件适用︰
  • 无法下载“方向”为“VarInput”的变量。
  • 无法下载其“
    属性
    ”为“
    读取
    ”或“
    无访问权限
    ”的变量。
  • 不能下载包括具有初始值的成员的复杂变量,如结构和数组。
  • 对于同时具有值和初始值的变量,将使用其初始值进行初始化。
先决条件
  • 设置控制器的连接路径。
  • 当前项目中控制器的目录号与您正在下载到的控制器目录号匹配。
将控制器配置下载到控制器
  1. 选择 “联机中心”按钮 以打开“
    联机中心
    ”。
  2. 从“
    设备
    ”列表中,选择控制器,然后选择“
    下载
    ”。
  3. 在“
    下载设备
    ”中,选择“
    确定
    ”。
  4. 使用“
    输出
    ”窗格查看结果。
  5. (可选)解决所有错误,然后重新下载配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal