数据保护

使用“
数据保护
”创建用户定义的多个全局变量,这些变量在以下情况下保留其值:
  • 从内存模块还原控制器项目(适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)。
  • 将项目、程序、变量和控制器配置下载到
    Micro800
    控制器(适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)。
在
FactoryTalk Design Workbench
中,如果存储在内存模块中的项目和当前控制器项目满足以下条件,为数据保护定义的变量将保留其值︰
  • 在两个项目中定义的变量名、数据类型和字节数相同。
  • 在两个项目中定义的数组和数组维度相同。
  • 在两个项目中均已为变量配置数据保护。
“数据保护”网格中的信息
列
描述
编号
显示变量的索引编号。删除变量会导致后续所有变量的索引减 1。
数据保护最多支持 60 个全局变量。
变量名
显示用户定义的变量名。
数据类型
显示全局变量的数据类型。
支持的数据类型包括:
BOOL、BYTE、DATE、DINT、DWORD、INT、LINT、LREAL、LWORD、REAL、SINT、TIME、UDINT、UINT、ULINT、USINT、WORD 和 USER ARRAYS。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal