从控制器上传控制器配置

使用“
上传设备
”将包含程序、变量和控制器配置的项目从
Micro800
控制器上传至
FactoryTalk Design Workbench
。  在上传后,所有项目程序、变量和控制器配置将被覆盖。将项目上传至
FactoryTalk Design Workbench
后,可以编辑控制器项目,然后将其重新下载到控制器。
先决条件
  • 设置控制器的连接路径。
  • 当前项目中控制器的目录号与您正在从中上传的目录号匹配。
要从控制器上传控制器配置
  1. 选择 “联机中心”按钮 以打开“
    联机中心
    ”。
  2. 在“
    联机中心
    ”的“
    设备
    ”列表中,选择控制器,然后选择“
    上传
    ”。
  3. 在“
    上传设备
    ”中,选择“
    确定
    ”。
    小贴士: COP 指令块不会上传 Src 和 Dest 变量的值。其他指令块和变量不受影响。
  4. 使用“
    输出
    ”窗格查看结果。
  5. 如果存在错误,请解决错误,然后重新上传。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal