Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

使用 AMR 机器人改进物料输送策略

探索自主移动机器人如何助力制造商以更快速、更经济、更安全的方式实现厂内物料转运。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mauser Packaging 的 OTTO 1500 AMR 正视图

在当今仓储与物流领域,灵活性已成为核心要素。

制造业与物料输送正经历前所未有的高速变革。劳动力短缺、产品组合变化及需求波动等压力持续冲击行业,常导致瓶颈与停机问题。

此外,物料输送成本最高可占据制造业人工成本的 25% 及总制造成本的 15%。

因此,公司正在寻求变革性的物料搬运方式:既能适应人员精简又能应对需求波动的解决方案。

一个明确的趋势是向灵活的人工智能驱动物料输送转型。越来越多工厂正在转变其固定式物料输送方案。转向投资能适应不可预测需求、满足即时制造与履约需求的智能系统。尽管包括独立推车输送技术在内的多种技术提供了灵活性,但自主移动机器人(AMR 机器人)展现出令人瞩目的优势。

AMR 机器人可以在仓库或工厂车间提供灵活的物料输送解决方案。

1. 什么是自主移动机器人 (AMR)?

自主移动机器人 (AMR) 是智能自驱式物料输送车,能在复杂动态环境中做出实时决策。与依赖二维码或磁条循迹的自动导引车 (AGV) 不同,AMR 机器人可自主移动。通过 AI 传感器、摄像头与先进算法解析环境,自主生成路径并实时避障。这种自主导航能力使 AMR 比 AGV 或固定传送带更灵活适用于制造与仓储场景,成为动态物料输送环境的理想选择。

2. AMR 机器人如何提高物料输送效率?

由于 AMR 不依赖固定导航路径,操作员可随运营需求变化轻松调整物料输送流程。更重要的是,在多场景部署 AMR 机器人可解锁全新的自动化物料输送模式。

例如,自主叉车可用于车道清理与码头间运输,而平板式 AMR 机器人特别适合线边配送与成品转运。这种灵活性还可通过跨厂共享 AMR 机器人及按需重新部署得以延伸。

自主移动机器人可持续运行六小时以上无需充电,保障稳定物料流动,从而提升工厂整体生产效率。

制造商可从试点一到两台 AMR 机器人开启智能化转型,通过实际验证价值并激发自动化升级热情。

如果制造商实施 AMR 机器人规模化集群部署,效益将呈指数级增长。AMR 机器人有助于提升职场安全、优化物料流并填补劳动力缺口。将重复性任务分配给 AMR 机器人,可使仓库将员工转向更高价值的决策性岗位,从而提升运营效率与员工满意度。此外,AMR 通过减少人工接触点和降低员工受伤风险来增强安全性。

在严峻的招聘市场中,AMR 机器人能助力设施持续运营的同时提升效率。

3. AMR 机器人集群管理软件的直观性如何?

集群管理软件是 AMR 机器人驱动物料输送的核心。该软件可在正确的时间协调合适的 AMR 机器人,以执行正确的任务。该软件在集中管理的地图上配置交通规则,并分发至制造或仓储设施中的所有自主移动机器人。

集群管理软件同时也是设施集成的连接枢纽。将来自 ERP、WMS 或 MES 系统的指令传输至机器人集群,使 AMR 能与设施设备协同完成物料输送。

强大的集群管理软件配备健全的数据分析工具,可帮助分析系统、主动识别风险并优化物料流。解决方案仪表板能实时呈现系统运行状态:从 KPI 可视化到瓶颈定位,再到深入研究特定 AMR 机器人或可操作任务的细节数据。

4. AMR 机器人如何融入数字战略?

自主移动机器人是数字化运营中强大的数据来源。实时 AMR 性能数据让操作员能够快速洞察物料流效率。这些数据经分析可推动全厂范围的改进,并通过与企业系统集成优化端到端性能。

例如,您可能发现紧急任务未按时完成,继而利用遥测数据改进订单优先级。或注意到机器人常在特定区域发生拥堵。在此场景中,高级分析可指明减少拥堵、恢复计划吞吐量的优化路径。

将 AMR 机器人与工厂其他数据源相结合,还能为更广泛运营领域的端到端性能优化提供决策依据。例如,您可构建工厂数字孪生模型,以零风险方式尝试不同方案,发现能产生重大影响的微调策略。无论目标如何,将 AMR 数据纳入数字战略都能为提升生产力创造新机遇。

AMR 机器人有助于改善仓储物流。

灵活的物料输送已成为刚需。核心在于如何实现这一目标。AMR 机器人或许正是答案。虽然自主移动机器人在数年前还被视为前沿技术,但其在过去 10 年间已呈现指数级增长。

与传统 AGV 系统相比,AMR 机器人使 Mauser Packaging Solutions 的吞吐量提高了六倍 (6x)。Faurecia Interior Systems 在提升安全性的同时实现 11 个月投资回报。要了解有关 AMR 机器人为全球制造商带来的安全与效益提升的更多信息,请在此处查阅更多案例研究。

罗克韦尔自动化旗下 OTTO Motors 凭借全面的 AMR 机器人集群,助力制造与仓储领域领导者实施契合其物料输送需求的精准解决方案。OTTO Motors 被评为顶级自主移动机器人公司之一。

对于寻求更广泛数字化解决方案支持的公司,罗克韦尔自动化旗下 Kalypso 的专家可提供端到端解决方案,助力实现互联生产目标。

发布时间 2024年1月17日

主题: Autonomous Mobile Robots Warehouse & Fulfillment Independent Cart Technology

Linda Freeman
Linda Freeman
Rockwell Automation 商业与娱乐行业经理
Linda 拥有25年以上的工业自动化经验,指导客户应用先进技术,并支持仓储和物流路线图讨论。她是TÜV Rheinland认证的功能安全工程师和网络安全专家,也是女性工程师协会的会员。
联系:
Michael Lennard
Michael Lennard
Rockwell Automation仓储与物流行业咨询主管
Michael Lennard 领导着一支专注于通过数据与技术转变供应链运营的仓储与物流行业咨询团队。在Rockwell Automation工作15年,他拥有深厚的自动化背景,能够帮助客户重新思考可能性。
联系:
Evan Kaiser
Evan Kaiser
Rockwell Automation全球OEM副总裁
Evan现任Rockwell Automation仓储、物流和物料输送行业全球总监。Evan在Rockwell Automation拥有30年的工作经验,对自动化解决方案及其在仓储和物流领域的应用有着广泛的了解。
Poonam Choudhary
Poonam Choudhary
OTTO Motors by Rockwell Automation 产品营销经理
作为 OTTO Motors by Rockwell Automation 的产品营销负责人,Poonam 热衷于将创新解决方案推向市场,致力于应对制造和仓储领域的挑战。
订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱中直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅

您可能还对以下内容感兴趣
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
  5. Chevron LeftChevron Left 使用 AMR 机器人改进物料输送策略