Loading
成功案例

以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”

Emulate3D™助力全球知名的物流行业解决方案供应商——永恒力打造物流产线的数字孪生,持续拓展在中国市场的新价值。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Logistics solution provider Jungheinrich uses a digital twin to drive smarter levels of logistics processes.

概述

JUNGHEINRICH Black Logo

永恒力叉车(上海)有限公司隶属于永恒力集 团,自 1953 年起,总部在德国汉堡的集团公司就 开始为工业领域的客户提供叉车类搬运设备,是世界知名的工业车辆、仓储技术以 及物流技术的供应商之一。

挑战

  • 方案规划与项目落地存在差距
  • 无法在实施中及时察觉潜在瓶颈和优化空间
解决方案

  • Emulate3D™数字化仿真平台
成果

  • 提高设计的效率和精确度
  • 实现了项目实施和调试模式的智慧转型

进入数字化的时代,由数据驱动的价值空间,已经成为了各行各业亟待拓展的新蓝海。以效率见长的物流设备行业,也正在数据的驱动下,持续面向智慧物流的新模式、新业态转型。

永恒力叉车(上海)有限公司隶属于永恒力集团,自1953年起,总部在德国汉堡的集团公司就开始为工业领域的客户提供叉车类搬运设备,是世界知名的工业车辆、仓储技术以及物流技术的供应商之一。永恒力通过使用罗克韦尔自动化的Emulate3D™数字化仿真平台对工程的全生命周期进行赋能,实现了项目实施和调试模式的智慧转型,并不断结合自身的优势,持续在行业中拓展出新的价值空间。

虚实结合,以仿真智慧打通项目瓶颈

多年来,永恒力凭借着源自全球的先进设备、技术与解决方案,在智能自动化仓储项目领域一直占据着卓越的优势地位。从追求持续改善的角度出发,永恒力团队在总结项目实施情况的时候,一度感觉在不少方案的规划上,仍存在着美中不足的环节。

永恒力叉车上海有限公司技术经理施若虹就深有感触地谈到:“以前,我们很多规划的方案其实是‘纸上谈兵’,尽管事前也会根据方案进行数据分析,但只有在项目真正落地的时候,才能够从实际效果中察觉到方案的优点和不足,以及项目中潜在的瓶颈或可优化的空间。”

作为一款广泛适用于离散行业机械物流环节的数字化仿真平台,Emulate3D专注于高逼真度的工业动画、仿真、控制及交互功能,能够支持数字化敏捷设计的各个阶段。Emulate3D的数字化设计方式,能够大大提高设计的效率和精确度,同时缩短设计时间,助力用户在提升项目成功率、改善生产力的同时做到降低成本。而且,Emulate3D提供的基于仿真的数据分析统计和虚拟调试功能,在改善项目实施的效率和准确度上尤其可贵。

借助Emulate3D的这些功能,不仅可以通过场景运行、虚拟运行或半实物联动运行,快速获取各种数据,充分评估设备或生产线的各项平衡指标,还可以在真实的动态条件下,事先对控件系统的顺序和逻辑进行精确的预测和验证,从而有效降低调试带来的成本。这些“虚实结合”的功能,非常切中要害地解决了永恒力团队以往在项目中“纸上谈兵”的瓶颈。

动态展示能力出众,凸显企业差异化优势

Emulate3D带来的改善,为永恒力和最终客户都带来了非常可观的价值提升。当然,Emulate3D的用武之地还不仅体现在平时的项目实施当中,在进博会这类重在展示企业特长的场合,这一“利器”同样助力永恒力大放异彩。

每年的进博会是永恒力在中国的一个重要的展示平台。得益于Emulate3D软件非常卓越的动态展示功能,永恒力团队得以为参展进博会打造出仿真效果拔群的3D动态案例演示视频,将永恒力的差异化优势显现无遗。

施若虹表示,借助于Emulate3D软件非常强大的仿真能力和3D视效表现力,团队以一个真实的项目案例为基础,将项目各个环节中应用到的齐全丰富的设备,以及从存储到拣选再到搬运的各个应用场景的动态效果,都展现得栩栩如生。

当然,真实还原案例场景还仅仅是Emulate3D软件的“基本功”。更重要的是,依托这款仿真平台的强大功能,永恒力团队还向客户展现了对项目效果的优化及验证能力。

Conveyor belts automatically sort transmit packages.

易上手,强扩展,有力提升团队开发效能

除了具备如此灵活又强大的功能外,Emulate3D数字化仿真平台获得永恒力团队好评的另一个重要因素,则是其兼具“易上手”和“强扩展”的双重优势。

在这方面,Emulate3D自带的产品库已经对行业常用的主要自动化产品进行了封装,模型的外形和动作特点和实际的产品高度匹配,对于大部分的项目而言,采用直接在界面上拖拽的方式就可以完成主要的建模工作。因此,即便是对于新入门的人员,也能够很快掌握上手操作的要点。

当然,相对简单的入门门槛,也决不意味着Emulate3D缺乏功能上的深度。针对需求较为复杂、具有较强二次开发能力的高级用户,Emulate3D也可以如同一个应有尽有的“百宝箱”,提供非常强大的扩展功能,从而帮助开发者通过深度开发实现各种所需的功能和效果。施若虹谈到,结合Emulate3D“易上手”和“强扩展”的特点,也便于永恒力团队根据不同开发人员的能力进行合理配置,有效提升了团队面对不同类型项目时的综合效率。

面向未来:智慧无垠,拓展无限

Emulate3D数字化仿真平台不仅让永恒力团队能够从容面对当前的挑战,更将在未来助其拓展出更广阔的创新应用空间。

Robot hands sort goods packages with high shelves.

施若虹谈到,永恒力团队即将把Emulate3D应用于虚拟调试等领域,进一步提升项目的调试效率。此外,Emulate3D软件强大的可视化能力,同样是永恒力团队在未来将要深入挖掘的重点能力。施若虹指出,当前很多客户已经不再满足于传统的二维展示效果,而是希望能够通过三维的视角,全角度、全方位地观看系统运营情况。面对这样的需求,永恒力团队希望能够依托Emulate3D构建数字孪生的能力,为客户打造出一套与现场实际运行场景高度仿真、等比例、高实时性的“数字孪生体”,满足客户的数字化运营要求。

面向未来,永恒力团队还希望将Emulate3D数字化仿真平台的价值,从项目的设计实施阶段进一步延伸到售后服务领域。未来,永恒力团队还计划利用Emulate3D数字化仿真平台,开发出基于VR/AR的售后技术支持解决方案,让终端客户的运维人员在现场佩戴可穿戴设备,就能享受到永恒力实时、快捷的远程技术支持,实现售后服务模式的创新升级。

智慧无垠,拓展无限。未来,Emulate3D数字化仿真平台能够帮助永恒力及更多客户实现哪些创新的应用构想?让我们拭目以待。

发布时间 2023年7月31日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Smart Manufacturing Automotive & Tire Emulate3D Digital Twin
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”