Loading
技术数据

Arena Simulation 软件安装说明

Arena Simulation 标志
    • 概述
    • 呼叫中心
    • 呼叫中心
    • 食品和饮料
    • 食品和饮料
    • 政府和军队
    • 政府和军队
    • 医疗保健和医院
    • 医疗保健和医院
    • 物流
    • 物流
    • 制造
    • 制造
    • 采矿
    • 采矿
    • 石油和天然气
    • 石油和天然气
    • 包装
    • 包装
    • 港口和码头
    • 港口和码头
    • 零售
    • 零售
    • 供应链
    • 供应链
    • 案例研究
    • 案例研究
  • Arena 在学术界的应用
    • 概述
    • 常见问题
    • 常见问题
    • 系统要求
    • 系统要求
    • 培训服务
    • 培训服务
    • 咨询服务
    • 咨询服务
    • 概述
    • 查找分销商
    • 查找分销商
    • 软件下载选项
    • 软件下载选项
    • 案例研究
    • 案例研究
    • 博客
    • 博客
下载免费演示版

安装要求

最低系统要求

  • Arena 软件,版本16.20.02
  • FactoryTalk Activation Manager 5.00.12
  • 硬盘,至少2GB可用磁盘空间
  • 8GB RAM或更高
  • Intel®双核处理器(或更高),3GHz(或更快)
  • Microsoft Office®(用于查看新模型统计报告Excel电子表格)。

Arena支持Microsoft 365企业版应用、Office 2016/2019/2021(消费者版2009或更高版本)。其他版本的Office,例如Office Pro Plus 2019 C2R,虽非官方支持,但可通过安装Access 2013 Runtime实现兼容。

推荐系统要求

  • Arena 软件,版本16.20.02
  • 硬盘,至少4GB可用磁盘空间
  • 16GB RAM或更高
  • Intel®双核处理器(或更高),3GHz(或更快)
  • 用于安装FactoryTalk激活的互联网访问权限

图形配置

适用于随 Arena 一同提供的 Arena® Visual Designer 工具。

最低要求

显卡应具备512MB或以上的专用DDR3类型或更高规格内存。

以下为符合最低要求的显卡示例:

  • NVIDIA Quadro NVS 160M或更高
  • NVIDIA NVS 3100M或更高
  • NVIDIA Quadro PCI-E系列或更高
  • NVIDIA GeForce GTX 295或更高

Arena® Visual Designer 的性能取决于计算机上安装的OpenGL和显卡驱动程序。 部分显卡驱动程序的早期版本存在问题,可能导致 Arena® Visual Designer 无法正确渲染图形或产生运行时错误。强烈建议访问显卡供应商网站,获取最新版本的显卡驱动程序。

推荐要求

  • 兼容 Microsoft DirectX 9.0 和 OpenGL 2.0
  • 兼容像素和顶点着色器2.0
  • 至少2GB GDDR5(图形双倍数据速率,第5版)SGRAM;这是高性能显卡。任何可用于极限游戏的显卡通常都符合这些标准

操作系统

Arena 是一款 Windows 应用程序,可在 32 位和 64 位操作系统上运行。

您必须具有管理员权限才能安装该软件。

我们支持以下操作系统:

  • Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise
  • Windows Server 2016
  • Arena 32 位可安装在 Windows x64 版本上,并将作为 32 位应用程序运行。
  • Arena 64 位将在 Windows x64 版本上作为 64 位应用程序运行。

Arena 软件可在单处理器、多处理器和多核处理器计算机上运行。

如果您有多个可用许可证,可通过转到 File>Options>Settings 并选择 Enable Multiple Instances,在计算机上同时运行多个 Arena 实例。

Arena® Visual Designer 工具将利用多核能力以保持图形更新速度。

软件安装步骤

在安装 Arena 软件之前,请仔细阅读产品包装中随附的“激活 Rockwell 软件产品”文档,或通过安装界面以电子方式访问该文档。

浏览到软件安装下载解压后的 MediaImage 文件夹中的 autorun.exe,然后双击以开始安装。

  1. 在安装对话框中选择安装 Arena。当系统提示输入序列号时,请输入激活证书上的序列号。注意:如果您有附加产品,可能会收到多个序列号。仅输入 Arena 产品的序列号(例如,Arena Standard Edition 或 Arena Professional Edition)。如果您没有激活,请将此字段留空。注意:Arena 序列号仅为数字。如果您的序列号包含字母,请输入数字“9”代替。
  2. 在计算机硬盘上选择自定义位置安装 Arena 时,请注意,Arena 将被放置在您指定文件夹的子文件夹中。例如,如果您安装 Arena 16.2 并指定安装文件夹“C:\”,则软件将安装在“C:\Arena”文件夹中。
  3. 安装完成后,如有提示,请重启计算机。
  4. 如需激活 Arena 软件,且使用商业或研究许可证,请浏览到软件安装下载解压后的 MediaImage\Install\FTActivationManager 文件夹中的 setup.exe,然后双击以开始安装 FactoryTalk Activation Manager 软件。

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Arena 仿真软件
  5. Chevron LeftChevron Left Arena 仿真软件服务与支持
  6. Chevron LeftChevron Left 系统要求