医疗行业正在经历重大变革。成本控制、应对新法规和提升患者体验只是医疗行业中预测建模带来益处的几个方面。全球各地的医疗保健提供商都在使用 Arena® 来研究患者流动、人员分配需求、优化设施使用、简化急诊和入院流程、设施规划等。
本视频演示了 Arena® Visual Designer 中药房的动画。
功能和性能
医疗保健预测建模
- Arena 使用流程图方法,使您能够以快速、直观且易于学习的方式对您的设施或流程进行医疗保健预测建模
- Arena 的拖放元素和结构允许您构建仿真,并通过引人入胜的2D和3D动画功能可视化结果,无需编程协助
预测性分析仪表板
- 借助 Arena® 内置的动态仪表板,模型分析快速且简单
- 在 Arena® 中,您可以构建模型信息的自定义显示,以便更好地了解医院的情况,并为您的运营开发预测性分析
常见功能
- 分析患者流程
- 简化入院流程
- 提升急诊科绩效
- 优化设施利用率
- 验证应急响应方案
什么是医院患者流程仿真?
Arena® 医院患者流程模拟软件可帮助医院衡量和优化其流程,以改善患者流程。Arena® 允许医院管理员创建可快速测试和调整的模型,从而降低成本、节省时间,并减少通常与标准试错方法相关的风险。
医院是动态系统,必须不断调整以满足当今的医疗需求。医院不仅要找到以更低成本提供更好护理的新方法,还必须提高效率和运营稳定性,同时开发新的护理和业务模式以扩大容量。 不幸的是,大多数过程改进方法都无法生成能够准确预测结果或帮助医院改善预期结果的模型。Arena Simulation 正是在此背景下应运而生。
Arena 使医院能够确定以下内容:
- 到达率/模式对患者住院时间的影响
- 满足手术计划的最佳资源需求
- 与患者人口统计数据相匹配的适当床位分配
- 通过利用临床公共资源降低成本
什么是急诊医学模拟?
Arena 急诊医学动画仿真可用于急诊科,帮助您对急诊科业务流程和工作流程的各个方面进行建模。 这些动画仿真模型通常包括各功能之间的交互、所需资源以及流程中的可变性。
急诊科的低效流程可能导致患者等待时间延长,甚至危及患者生命,尤其是在发生意外时。低效还会增加成本并降低盈利能力。 仿真有助于您改善运营,同时为最坏的情况做好准备。
急诊科仿真可以提高效率和患者治疗效果,同时降低成本,具体包括:
- 确定每个班次所需的医生、护士和支持人员数量
- 缩短急诊室就诊的平均时间
- 确保有足够的患者床位
- 共享常用设备和科室资源
- 确定哪些患者应立即获得关注
精益/Six Sigma 仿真软件
精益制造旨在通过识别和消除浪费来最大化价值,而 Six Sigma 旨在通过最小化导致缺陷的过程变异性来提升质量。实施这两种方法的一个重大挑战在于如何衡量对某个变量或过程的更改会对该过程及其下游过程产生何种影响。仿真能够以电子表格和其他方法无法实现的方式捕捉变异性的影响。
什么是精益/Six Sigma 仿真?
精益和 Six Sigma 仿真软件可生成您的流程数字模型,使您能够直观了解假设性更改如何最终减少浪费和缺陷,并通过降低成本和提升吞吐量来提高价值。以下是在多个不同行业中的一些应用示例:
- 制造返工:汽车零件未通过检验,需要返工,这也导致系统出现拥堵。提高合格率会导致处理时间延长,但增加的时间足够小,整体吞吐量将提升,拥堵的可能性也会降低。
- 订单处理:重型卡车订单在发送到制造环节时,可能包含冲突的配置或缺少关键信息。新的订单处理系统可在经销商提交订单前发现错误,从而实现更一致的处理时间。
- 癌症治疗排程:当优先安排作业时间最短的患者时,工作人员和设备资源在当天后期能为作业时间较长的患者提供更多可用性。
- 医院血液检测管理:使用更小的托盘携带血液检测试管,通过减少资源浪费和缩短周转时间来提升价值。
您可能还对以下内容感兴趣