Loading

制造业中的 Arena 动画软件

对制造过程的每个方面进行建模和分析
工程师正在查看制造线的虚拟布局。
Arena Simulation 标志
    • 概述
    • 呼叫中心
    • 呼叫中心
    • 食品和饮料
    • 食品和饮料
    • 政府和军队
    • 政府和军队
    • 医疗保健和医院
    • 医疗保健和医院
    • 物流
    • 物流
    • 制造
    • 制造
    • 采矿
    • 采矿
    • 石油和天然气
    • 石油和天然气
    • 包装
    • 包装
    • 港口和码头
    • 港口和码头
    • 零售
    • 零售
    • 供应链
    • 供应链
    • 案例研究
    • 案例研究
  • Arena 在学术界的应用
    • 概述
    • 常见问题
    • 常见问题
    • 系统要求
    • 系统要求
    • 培训服务
    • 培训服务
    • 咨询服务
    • 咨询服务
    • 概述
    • 查找分销商
    • 查找分销商
    • 软件下载选项
    • 软件下载选项
    • 案例研究
    • 案例研究
    • 博客
    • 博客
下载免费演示版

Arena 动画软件使制造企业能够提高产量、识别过程瓶颈、改进物流并评估潜在的过程变更。使用 Arena,您可以对过程流、包装系统、作业路由、库存控制、仓储、分销和人员配置要求进行建模和分析。

制造运营面临着比以往任何时候都更高的效率压力,同时也变得更加专业化。生产优化需要一次性做到正确,没有猜测的余地。在评估改进选项时,必须了解系统交互、可变性和资源交互。这些交互对于制造至关重要,几乎不可能在电子表格中建模,这会导致做出可能会忽略实际系统重要方面的决策。


什么是制造优化?

制造优化是基于计算机的制造过程模型,可用于验证、测试和改进制造过程的性能。虚拟世界中的仿真可以用来预测和改进实际性能,比现实世界中的测试更快、成本更低且风险更小。其结果是,企业能够通过采用包含相关可变性和系统交互的运营模型来提高产量并降低成本。通过功能模型,可以确定以下所有内容:

  • 识别制造运营中的瓶颈并利用设备
  • 在考虑制造时间的可变性以及产品切换和维护停机时间影响的情况下,确定可实现的生产吞吐量范围
  • 确定原材料和成品的理想产能、存储区域、储罐、传送带及其他设备的规模决策

有效的优化需要仿真,这正是 Arena 能够提供帮助的地方。

Arena 是全球领先的业务流程动画解决方案,为全球各地的公司提供支持。Arena 使制造商能够实施在其运营中真正有效的生产优化解决方案。

Arena 是全球领先的离散事件仿真平台,为大多数财富100强企业提供服务。

功能和能力

轻松构建制造过程流程

  • 以快速、直观且易于学习的方式构建制造过程流程
  • 通过拖放元素和结构,构建仿真并可视化结果
  • 引人入胜的2D和3D动画功能,无需编程协助

制造优化仪表板

  • 内置动态仪表板提供您所需的模型分析,以促进制造优化
  • 构建模型信息的自定义显示,帮助您更好地了解您的业务流程中正在发生的情况

常见功能

  • 提高吞吐量
  • 减少在制品
  • 消除瓶颈
  • 优化资源利用
  • 测试新的设计备选方案

工厂仿真软件

成功的工厂运营需要协调多个过程操作,以实现最大效率。如果您的生产线不平衡,结果可能是在制品增加、次品率上升以及工厂产能降低。当由于资源限制或可用存储容量而必须停止生产时,物流效率低下也会增加成本。仿真可以帮助您优化工厂流程,以降低成本并提升产能。


什么是工厂仿真?

工厂仿真软件允许您创建生产线过程的数字模型,以改善每个过程之间的相互作用、过渡方式以及对下一个过程的影响。例如:
  • 制造:模拟系统与资源之间的相互作用和可变性。确定低效和瓶颈,以及下游操作对生产的影响方式。
  • 包装:模拟调整机器或传送带速度的影响,以及系统停机和维护。
  • 物流:确定调度或资源分配如何影响接收、分销和仓储的效率。

精益/Six Sigma 仿真软件

精益制造旨在通过识别和消除浪费来最大化价值,而 Six Sigma 旨在通过最小化导致缺陷的过程变异性来提升质量。实施这两种方法的一个重大挑战在于如何衡量对某个变量或过程的更改会对该过程及其下游过程产生何种影响。仿真能够以电子表格和其他方法无法实现的方式捕捉变异性的影响。


什么是精益/Six Sigma 仿真?

精益和 Six Sigma 仿真软件可生成您的流程数字模型,使您能够直观了解假设性更改如何最终减少浪费和缺陷,并通过降低成本和提升吞吐量来提高价值。

以下是在多个不同行业中的一些应用示例:
  • 制造返工:汽车零件未通过检验,需要返工,这也导致系统出现拥堵。提高合格率会导致处理时间延长,但增加的时间足够小,整体吞吐量将提升,拥堵的可能性也会降低。
  • 订单处理:重型卡车订单在发送到制造环节时,可能包含冲突的配置或缺少关键信息。新的订单处理系统可在经销商提交订单前发现错误,从而实现更一致的处理时间。
  • 癌症治疗排程:当优先安排作业时间最短的患者时,工作人员和设备资源在当天后期能为作业时间较长的患者提供更多可用性。
  • 医院血液检测管理:使用更小的托盘携带血液检测试管,通过减少资源浪费和缩短周转时间来提升价值。

装配线仿真软件

生产线对提高生产速度、产品质量和整体效率的需求持续增长,同时还要降低成本。挑战在于获取可靠的数据,了解某些变量如何影响整体性能。 例如:  

  • 机器可靠性:如果机器翻新或更换,这会在多大程度上影响整体效率、停机时间和产品质量?
  • 机器调整:如果重新校准机器以提高速度,这会在多大程度上影响产品质量和机器状况?
  • 生产线平衡:为了最大化产量,需要对整个生产线进行哪些机器调整以平衡负载?
  • 操作员:投资于额外的操作员、培训或自动化是否可以减少错误和性能瓶颈?
  • 额外生产线:增加产量或新产品的需求是否需要新的生产线,还是现有生产线可以满足需求?

仿真为您在调整生产线之前提供所需的可操作情报。

什么是装配线仿真?

装配线仿真软件提供了一个基于计算机的生产线模型,可用于验证、测试和改进性能。  在虚拟世界中的仿真可以用来快速、低成本地预测和改进实际性能,风险比现实世界中的测试更低。  其结果是使公司能够通过采用包含相关可变性和系统交互的运营模型来提高产量和降低成本。

相关行业

港口和码头中的 Arena 动画软件
港口和码头中的 Arena 动画软件
港口和码头中的 Arena 动画软件
Arena 动画软件是提升您在全球商品和物料流动方面竞争优势的正确解决方案。
了解更多
供应链中的 Arena 仿真软件
供应链中的 Arena 仿真软件
供应链中的 Arena 仿真软件
Arena 仿真软件在帮助企业对从全球供应链到仓库的所有内容进行建模和评估方面拥有良好的业绩记录。
了解更多
包装行业中的 Arena 仿真软件
包装行业中的 Arena 仿真软件
包装行业中的 Arena 仿真软件
Arena 模拟软件使您能够对系统性能进行建模和预测。
了解更多
矿山行业的 Arena® 仿真软件
矿山行业的 Arena® 仿真软件
矿山行业的 Arena® 仿真软件
矿业公司可以使用 Arena® Visual Designer 评估其采矿业务的变化,并评估外部因素的影响。
了解更多

案例研究

排序和筛选
过滤与改善
排序
显示 {0}-{1} 中的 {2} 个结果
排序:
每页项目:
{0}-{1} of {2}

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Arena 仿真软件
  5. Chevron LeftChevron Left 离散事件建模
  6. Chevron LeftChevron Left 制造业中的 Arena 动画软件
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose