Loading

Arena 仿真软件常见问题

Arena 关于安装、激活和General使用的常见问题
触摸屏幕并带有问号的人
Arena Simulation 标志
    • 概述
    • 呼叫中心
    • 呼叫中心
    • 食品和饮料
    • 食品和饮料
    • 政府和军队
    • 政府和军队
    • 医疗保健和医院
    • 医疗保健和医院
    • 物流
    • 物流
    • 制造
    • 制造
    • 采矿
    • 采矿
    • 石油和天然气
    • 石油和天然气
    • 包装
    • 包装
    • 港口和码头
    • 港口和码头
    • 零售
    • 零售
    • 供应链
    • 供应链
    • 案例研究
    • 案例研究
  • Arena 在学术界的应用
    • 概述
    • 常见问题
    • 常见问题
    • 系统要求
    • 系统要求
    • 培训服务
    • 培训服务
    • 咨询服务
    • 咨询服务
    • 概述
    • 查找分销商
    • 查找分销商
    • 软件下载选项
    • 软件下载选项
    • 案例研究
    • 案例研究
    • 博客
    • 博客
下载免费演示版

安装

我在哪里可以获取 Arena,以及如何安装?
  1. 选择 下载试用版。
  2. 填写表格,包括您的电子邮件地址。
  3. 几分钟后,您将收到一封包含链接的电子邮件。 如果电子邮件未显示在收件箱中,请检查您的垃圾邮件或垃圾文件夹。
  4. 单击链接并将更新保存到桌面上的文件夹中。
  5. 打开该文件夹并右键单击 Arena 更新。
  6. 选择 Winzip 解压文件。解压到此文件夹。
  7. 选择 AUTORUN.EXE。
  8. 安装 Arena。
如果您的计算机上尚未安装 Crystal Reports,请使用 Media Image>Redist>Crystal,双击 .msi 文件进行安装。
我在哪里可以找到 FactoryTalk Activation Manager,以及如何安装它?

FactoryTalk Activation Manager 已包含在 Arena 软件的下载中。。

  1. 如果您已经安装了 Arena,请直接跳到步骤 8。
  2. 选择 下载试用版。
  3. 填写表格,包括您的电子邮件地址。
  4. 几分钟后,您将收到一封包含链接的电子邮件。 如果该邮件未出现在您的收件箱中,请检查您的垃圾邮件或垃圾文件夹。
  5. 点击链接并将更新保存到桌面上的文件夹中。
  6. 打开该文件夹,右键点击 Arena 更新。
  7. 选择 Winzip 解压文件。解压到此文件夹。
  8. 选择 AUTORUN.EXE。
  9. 选择 安装 FactoryTalk Activation Manager。
  10. 安装后需要重启。
如何卸载 Arena?
  1. 打开控制面板 > 程序和功能。
  2. 选择要卸载的Arena版本。
运行 Arena 时应安装哪种类型的 Office 产品?

Arena – 64-bit版本与64-bit Office产品和64-bit操作系统搭配使用时效果最佳。

Arena – 32-bit版本与32-bit Office产品和32-bit操作系统搭配使用时效果最佳。

如何知道我使用的是哪个 Office 产品版本?
  1. 单击顶部菜单栏中的 Files。
  2. 单击左侧蓝色菜单底部的 Account。
  3. 单击页面中间的相应 About 按钮。
  4. 您将在弹出窗口中看到版本信息。

FactoryTalk Activation Manager

如何重新托管许可证?

进入 FactoryTalk Manager>Manage Activations选项卡。

  1. 单击  Rehost Activations。
  2. 单击 Select Activations。确保已勾选 I have internet access from this computer。
  3. 选择要重新托管的激活,然后单击 Complete Rehosting。您的许可证现在可用。
如何将许可证下载到我的计算机?

使用 FactoryTalk Activation Manager 下载此计算机的新激活。您的计算机必须连接到互联网。

对于您想要激活的每个产品,您需要以下信息:

  • 产品序列号
  • 产品密钥
  1. 单击 Manage Activations 选项卡。
  2. 单击 Get New Activations。
  3. 输入每个软件产品的序列号和产品密钥,然后单击 Validate Activation 以显示您输入的产品列表。红色感叹号图标表示产品激活有错误。将鼠标悬停在图标上可查看详细信息。对于 Validate Activation 表中的每个产品,Product Version 列显示可用的最早版本。请使用此默认值。
    • 可选——如需选择不同版本并下载多个产品激活副本:
      • 编辑最早版本以匹配您正在激活的版本。
      • 编辑该产品 # to Download 列中的值。
    • 注意——在验证最早版本选择后,Binding 列将变为可用并显示默认绑定。
  4. 单击 Select 接受绑定。
    • 可选——如需选择不同的绑定:
      • 单击 Binding 单元格。
      • 单击 Browse 打开 Binding Selection 窗口。
      • 在 Binding Selection 窗口中,选择要使用的绑定。
  5. 关闭 Binding Selection 窗口。
  6. 单击 Download Activation。
  7. 激活下载完成后,单击 Print 保存一份激活信息副本以供记录。
需要哪个版本的 FactoryTalk Activation Manager?

FactoryTalk Activation Manager 随 Arena 下载提供。请使用随 Arena 下载提供的 FactoryTalk Activation Manager 版本。要安装 FactoryTalk Activation Manager,请选择 MediaImage 文件夹 > autorun.exe,然后选择 Install FactoryTalk Activation Manager。

如何设置服务器/客户端激活环境?
  1. 打开 FactoryTalk Activation Manager。选择 Manage Activation 选项卡 > Get New Activations。
  2. 输入 序列号 和 Product Key,然后选择 Validate Activations。
  3. 如有需要,修改下载的序列号。
  4. 将 Earliest Version 更改为您想要激活的版本。
  5. 选择 Download Activation。
  6. 选择 Manage This Server > Refresh Server。服务器状态将变为黄色,然后变为绿色–Running。
  7. 选择 Manage Activation 选项卡 > Find Available Activations > Refresh Activations。您应该会看到在 Available Activations 下显示的激活。
  8. 打开 Arena。

在将要使用 Arena 的客户端上。

  1. 安装 Arena/安装 FactoryTalk Activation Manager。重启。
  2. 使用以下说明将每个客户端指向服务器。
  3. 打开 FactoryTalk Activations Manager> Manage Activations 选项卡 > Find Available Activations
  4. 选择 Update Activation Search Path
  5. 选择 Add Server

添加服务器上许可证所在位置的路径。您也可以输入服务器名称。您可以通过打开服务器上的 FactoryTalk > Manage Activation 选项卡 > Find Available Activations 来找到名称。名称位于 Available Activations 下的 Location 下。

  1. 单击 Up 使该路径成为第一行。确保选中该路径,然后单击 Save
  2. 单击 Advanced 选项卡 > Manage this Server。
  3. 单击 Refresh Server。服务器状态应为绿色–Running
  4. 单击 Manage Activation 选项卡 > Find Available Activations
  5. 单击 Refresh Activations。您应该会看到在 Available Activations 下显示的激活

General主题

Arena 是否支持 Mac?

Arena 是一款 Windows 应用程序,可在 32位和 64位操作系统上运行。 您必须具有管理员权限才能安装该软件。

我们支持以下操作系统:

  • Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise
  • Windows 7
  • Windows Server 2016

虽然未正式支持或测试,但用户已成功使用 Windows 仿真包在 Mac 上运行 Arena。

我在哪里可以找到输入分析器、过程分析器和 Optquest?

在 Arena 的典型安装中,Input Analyzer、Process Analyzer 和 Optquest 可在 Arena 的 Tools 选项卡的 Analysis 组中找到。

我在哪里可以找到 Arena 学生版?

在 Arena 网站上,下载试用版选项将为您提供最新版本的 Arena。 (您需要注册。完成注册后,您将收到一个下载软件的链接。)在安装 Arena 过程中,当系统要求输入序列号时,请使用 STUDENT 以学术建模限制进行安装。

我在哪里可以找到Output Analyzer?

选择 Start > All Programs > Rockwell Software > Arena > Output Analyzer

使用 Arena

错误消息“Unexpected File Format”是什么意思?

当您尝试打开一个在比您当前使用的版本更新的 Arena 中创建的模型时,通常会出现此错误。您可以使用较新版本的应用程序打开在较旧版本的 Arena 中创建的模型。您 不 能使用较旧版本的软件打开在较新版本的 Arena 中创建的模型。(适用于32位 Arena,参见 Tools (IMPORT/EXPORT) model to 数据库 选项以移动模型逻辑。)

什么是 Smarts 文件,它们位于哪里?

Smarts 文件是一组独特的小型模型,展示了使用 Arena 时常见的各种建模技术和情景。Smarts 专为用作培训或参考工具而设计,以协助您进行模型构建。 

单击 File>Browse SMARTS,选择类别后再选择模型。

我在哪里可以下载旧版本的 Arena?

您可以联系 Arena Support 讨论以前的版本。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Arena 仿真软件
  5. Chevron LeftChevron Left Arena 仿真软件服务与支持
  6. Chevron LeftChevron Left 常见问题
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。