连接至控制器

通过以太网或 USB 端口连接至控制器之前,必须先在工作站使用基于 Linx 的软件配置
EtherNet/IP™
或 USB 驱动程序。
  • 本控制器具有支持 10 Mbps、100 Mbps 或 1 Gbps 的以太网端口。
  • 本控制器具有一个采用 C 型插孔的 USB 端口。该端口与 USB 2.0 兼容,运行速度为 12 Mbps。
  • 在带控制器的机架中安装和配置通信模块,请参见通信模块安装指南。
EtherNet/IP™
驱动程序:
  • 支持运行时通信
  • 需要配置工作站和控制器
  • 相比 USB 驱动程序,能够支持更远距离的通信
USB 驱动程序:
  • 连接未配置的控制器以及配置以太网端口的便捷方式
  • 以太网端口配置未知时连接控制器的便捷方式
  • 更新控制器固件的便捷方式
  • 不适用于运行时连接;电缆长度有限,连接仅供临时使用
有关如何安装通信驱动程序的更多信息,请参见《EtherNet/IP 网络设备用户手册》,出版号:ENET-UM006。
当控制器为出厂状态时,以下与 IP 地址相关的内容适用:
  • 控制器在出厂时不带 IP 地址。
  • 控制器已启用 DHCP。换言之,控制器被配置为通过 DHCP 服务器获取 IP 地址。
    如果没有 DHCP 服务器或未配置 DHCP 服务器进行 IP 地址设置,则必须手动设置 IP 地址。
如需设置 IP 地址,需要满足以下条件:
  • 编程工作站已安装
    EtherNet/IP™
    或 USB 驱动程序
  • 从设备获取 MAC ID(位于设备侧面的标签上)
  • 获取设备的推荐 IP 地址
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal