获取控制器固件

您可通过以下方式获取控制器固件:
  • 安装
    Studio 5000 Logix Designer®
    应用程序并使用封装的固件。
重要提示:
安装软件随附的固件为初始版本的控制器固件。在产品生命周期内,可以发布后续的固件修订版来解决异常情况。
我们建议您访问产品兼容性和下载中心,以确定是否有更新版本的控制器固件可供下载。
  • 请从 PCDC 下载控制器固件版本,以及控制器固件、相关文件及产品发行说明。
    ControlFLASH Plus®
    软件版本 2.00.00 或更高版本提供与 PCDC 的集成,以在您浏览固件版本、下载、发行说明和访问重要通知时增强体验。
访问产品兼容性和下载中心 (PCDC) 网站:rok.auto/pcdc。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal