控制器固件和 Logix Designer 应用程序兼容性

在
Logix 5000®
控制系统中,控制器固件和
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序必须属于同一主要版本等级。例如,如果控制器固件版本为 38.xxx,则必须使用版本 38 的 Logix Designer 应用程序。
对于您系统中所使用的软件应用程序,存在最低软件版本要求。
将一组兼容的软件版本放在一起测试,确保能够正常工作。对于未被识别为相互兼容的软件版本,则没有放在一起测试,不保证能够正常运行。
有关控制器固件版本和软件应用程序最低要求的更多信息,请访问 产品兼容性和下载中心 (PCDC),网址:rok.auto/pcdc。
在 PCDC:
  • “下载”区提供了适用于您的控制器的固件。
  • “比较”区提供了控制系统中所使用的软件应用程序的软件兼容性信息。
重要提示:
控制器必须处于远程编程或编程模式,并且必须在清除所有可恢复的严重故障后,才可接受更新。
控制器出厂时安装了固件版本 1.xxx。必须先更新固件版本,然后才能在 Logix Designer 应用程序项目中使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal