使用 ControlFLASH Plus 软件更新固件

使用
ControlFLASH Plus®
软件刷新一个或多个设备上的固件版本。从 Flash Devices 选项卡中浏览到设备,然后选择网络路径。
  • 单击 Select a Browsing Path 按钮,设置网络上的浏览路径。
  • 如果路径已建立,请单击 Select Browsing from Path。
下图显示了在 ControlFLASH Plus 中单击何处可开始浏览。
网络浏览器显示系统中的设备。
以下步骤显示了如何选择设备和固件。
  1. 在
    ControlFLASH Plus®
    软件中,选择设备,按照下例所示选择固件版本选择固件版本,然后单击 Next 确认。
    下图显示了在 ControlFLASH Plus 中在何处选择设备和所需固件版本。
    如果需要从产品兼容性和下载中心下载固件版本,则会打开 Download Center License Agreement 对话框,然后根据提示下载固件版本。
  2. 如果更新后的屏幕显示正确的选择,请单击 Flash。
  3. 当对话框提示您确认在更新期间是否信任 DMK 的发布者时,您必须选择信任它才能继续。 
  4. 操作完成后,单击 Close。
    如有必要,单击 Retry 可刷出闪存操作失败或取消的设备。
    提醒事项: 有关如何使用
    ControlFLASH Plus®
    的更多信息,请参见联机帮助或《ControlFLASH Plus 快速入门》,CFP-QS001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal