IP 地址设置方法

控制器支持以下 IP 地址更改方法:
  • BootP/DHCP EtherNet/IP 调试工具
  • FactoryTalk® Linx
    软件
  • Studio 5000 Logix Designer®
    应用
有关如何使用这些方法的更多信息,请参见
EtherNet/IP™
《EtherNet/IP 网络设备用户手册》,出版号:ENET-UM006。
重要提示:
控制器运行时所处的
EtherNet/IP™
模式会影响到控制器上 IP 地址的设置和使用。例如,如果控制器在双 IP 模式下运行,则您必须为每个控制器以太网端口设置一个 IP 地址。即您必须完成本章节所述的步骤两次 – 为每个端口执行一次。
重要提示:
控制器运行时所处的
EtherNet/IP™
模式会影响到控制器上 IP 地址的设置和使用。例如,如果控制器在双 IP 模式下运行,则您必须为每个控制器以太网端口设置一个 IP 地址。即您必须完成本章节所述的步骤两次 – 为每个端口执行一次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal