使用 AutoFlash 更新固件

要使用 AutoFlash 功能升级控制器固件,请按以下步骤操作。
重要提示:
如果安全数字卡被锁定并且设置为上电时加载,则该更新会被 SD 卡上的固件覆盖。
  1. 确认已建立网络连接,并且已在基于 Linx 的通信软件中配置了网络驱动程序。
  2. 在编程软件的 Path 栏上,单击 Network Browser。
    下图显示了如何访问网络浏览器。
  3. 在 Network Browser 中,在想要使用的通信驱动程序下选择控制器,然后单击 Update Firmware。
    下图显示了所选的控制器和 Update Firmware 按钮。
  4. 在 Choose Firmware Revision 对话框中,浏览至固件文件的位置。
    下图显示了如何选择固件版本。
  5. 选择固件版本,然后单击 Update。
  6. 在 Confirmation 对话框中,单击 Yes。
    下图显示了 Update Firmware 确认对话框。
    开始固件更新。
    等待固件更新完成,不要中断。固件更新完成后,进度对话框将关闭。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal