DNS 寻址

您也可以使用 DNS 寻址来为控制器、域名和 DNS 服务器指定主机名称。DNS 寻址使得在不同域下配置相似的网络结构和 IP 地址序列成为可能。
重要提示:
安全注意事项
安全连接不允许使用主机名称(这需要进行 DNS 查询,而安全 I/O 禁止此类操作)。
  • EtherNet/IP™
    网络上的安全设备(例如安全项目中支持安全功能的控制器)不显示主机名称参数。
  • 无论项目是安全项目还是标准项目,标准设备(未启用安全功能)会显示主机名称参数。当在标准项目中使用时,只有连接是标准消费者标签,因此控制器会显示主机名称参数。
仅在通过主机名称引用控制器(例如 MSG 指令中的路径描述)时,DNS 寻址才是必需的。
要使用 DNS 寻址,请按以下步骤操作。
  1. 为控制器分配主机名称。
    网络管理员可分配主机名称。有效主机名称必须符合 IEC-1131-3。
  2. 配置控制器参数。
  3. 为控制器、域名和主/次 DNS 服务器地址配置 IP 地址、子网掩码、网关地址、主机名称。
    在 DNS 服务器中,主机名称必须与控制器的 IP 地址匹配。
  4. 在 Logix Designer 应用程序中,添加控制器至 I/O 配置树中。
    重要提示:
    记住以下几点:
    • 如果子模块与其父模块处于相同域中,则只需键入主机名称。如果子模块所在的域与其父模块不同,则需键入主机名称和域名(主机名称.域名)。
    • 您也可在 I/O 配置树的模块配置文件中或消息路径中使用 DNS 寻址。如果目标模块的域名与源模块的域名不同,则应使用定义完整的 DNS 名称(主机名称.域名)。例如,要将消息从 EN2T1.location1.companyA 发送到 EN2T1.location2.companyA,其中主机名称相同,但域不同。此时无需输入定义完整的 DNS 名称,模块会为指定的主机名称添加默认域名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal