IP 地址冲突检测

在执行以下任一任务时,控制器会验证其 IP 地址是否与任何其他网络设备的 IP 地址都不匹配:
  • 将模块连接到
    EtherNet/IP™
    网络。
  • 更改控制器的 IP 地址。
如果控制器的 IP 地址与网络中其他设备的匹配,则控制器的
EtherNet/IP™
端口会转换为“冲突”模式。在“冲突”模式下,存在以下情况:
  • 网络 (NET) 状态指示灯为红色常亮。
  • 四字符状态显示屏指示冲突状态。
    显示屏滚动显示:<IP_address_of_this_module> Duplicate IP
    <Mac_address_of_duplicate_node_detected>
    例如:192.168.1.1 Duplicate IP - 00:00:BC:02:34:B4

IP 地址冲突解决方案

当网络中的两个设备存在 IP 地址冲突时,解决方案取决于冲突检测的条件。下表介绍了如何解决 IP 地址冲突。
有关如何分配 IP 地址的更多信息,请参见《
EtherNet/IP™
网络设备用户手册》,出版号:ENET-UM006。
IP 地址冲突检测条件
解决流程
  • 两个设备均支持 IP 地址冲突检测。
  • 当一个设备在网络上运行之后,另一个设备被添加到该网络中。
  1. 先开始运行的设备占用 IP 地址并继续不间断地运行。
  2. 后开始运行的设备检测到地址冲突并进入“冲突”模式。
为控制器分配新 IP 地址并退出“冲突”模式,并使用 BootP/DHCP EtherNet/IP 调试工具设置网络 IP 地址。
  • 两个设备均支持 IP 地址冲突检测。
  • 两个设备几乎同时上电。
两个 EtherNet/IP 设备均进入“冲突”模式。要解决此类冲突,请按以下步骤操作:
  1. 为控制器分配一个新 IP 地址。使用 BootP/DHCP EtherNet/IP 调试工具设置网络 IP 地址。
  2. 为另一个设备循环上电。
一个设备支持 IP 地址冲突检测,但另一个不支持
  1. 不管哪个设备先获取 IP 地址,不支持 IP 地址冲突检测的设备将占用 IP 地址并继续不间断地运行。
  2. 支持 IP 地址冲突检测的设备检测到地址冲突并进入“冲突”模式。
    为控制器分配新 IP 地址并退出“冲突”模式,并使用 BootP/DHCP EtherNet/IP 调试工具设置网络 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal