SFC 指令

顺序功能图 (SFC) 是一种过程流程图。它定义了系统运行时经历的步或状态。
可用指令
在这些编辑器中可以使用 SFC 指令。
梯形图
不可用
功能块
不可用
结构化文本
不可用
顺序功能图
LogDesSeqFuncChtIns
通过使用 SFC 指定程序流程时,将获得以下优势:
  • SFC 能够以图形形式表示过程。因此,更易于管理和阅读。此外,
    Logix Designer
    应用程序支持:
    • 添加注释,以阐明步的作用或捕获重要信息
    • 打印 SFC
  • 由于
    Logix 5000
    控制器支持 SFC,因此不必再次输入技术参数。用户正在按指定的方式对系统编程。
SFC 指令如下:
执行以下操作:
使用此指令:
表示一种由连接到转换的步构成的语言结构。
表示过程的主要功能。其中包含在特定时间、阶段或站中发生的事件。
SFC_step  步
表示真或假的条件,指示控制器何时进入下一步
表示步的功能划分
表示不包含动作逻辑的动作
表示两个或多个备用执行路径,具体执行路径取决于哪个转换条件为真。
表示两个或多个并行执行的备用执行路径。
将选定元素连接在一起,创建一个分支聚合
创建新分支或扩展选定分支。
暂停执行 SFC
根据时间启动电子凸轮传动。
用于对 SFC 元素添加说明或注释。
顺序功能图 (SFC) 是用于控制机器或过程的流程图。SFC 使用步骤和转换执行特定操作。以下示例展示了 SFC 的元素。
示例 1
SFC Instructions Example 1
示例 2
SFC Instructions Example 2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal