布尔型动作

此类动作表示对主步所引发某种行为的描述。
布尔型动作并不包含该动作的逻辑,而仅设置其标签中的某一位(SFC_ACTION 结构)。要执行该动作,必须由其他逻辑监视该位,并在该位置位时执行该动作。使用布尔型动作时,必须手动复位与该动作相关的赋值和指令。由于该动作与执行该动作的逻辑之间并无链接,因此自动复位选项不会影响布尔型动作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal