并发分支扩散

并发扩散分支表示两个或多个备用执行路径。
在并发分支中,将并行执行所有备用路径。
可用语言
梯形图
不可用
功能块
不可用
顺序功能图
simultbranchdiverge1
结构化文本
不可用
说明
并发分支表示同时执行的步或一组步(即 AND 结构)。
  • 所有分支都将执行。
  • 必须先执行完所有分支,才能继续执行 SFC。
  • 控制器在每个分支的最后一步至少执行一次后对转换进行检查。
simultbranchdivergebig
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal