选择性分支扩散

选择性扩散分支表示两个或多个备用执行路径。
在选择性分支中,只会执行一条备用路径,具体取决于哪个转换条件为真。
可用语言
梯形图
不可用
功能块
不可用
顺序功能图
selectbranchdiverge1
结构化文本
不可用
说明
选定分支表示从一个步或一组步和另一个步或另一组步之间进行选择(即 OR 结构)。
  • 只会执行其中一个分支。
  • 默认情况下,控制器会按从左至右的顺序对转换进行检查。
    • 控制器执行第一个为真的分支。
    • 借助
      Logix Designer
      应用程序,用户可以更改控制器对转换进行检查的顺序。
selectbranchdivergebig
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal