停止

在顺序功能图 (SFC) 中,停止功能会暂停执行 SFC。若要恢复执行 SFC,可使用 SFR 和 SFP 指令。
可用语言
梯形图
不可用
功能块
不可用
顺序功能图
stopsymbolsfc
结构化文本
不可用
操作数
顺序功能图
操作数
类型
格式
说明
停止
SFC_STOP
标签
暂停执行 SFC。
说明
每次停止都会使用提供停止相关信息的支持标签。以下信息可通过“标签”(Tags) 窗口获取。
如果希望
则检查或设置此成员
数据类型
详细信息
确定控制器何时达到停止状态
X
BOOL
确定 SFC 复位 (SFR) 指令将 SFC 中哪个步的复位位置位
重置
BOOL
复位位用于标记 SFC 暂停 (SFP) 指令恢复执行 SFC 时将执行的步。
  • 当 SFC 复位 (SFR) 指令执行时,会将 SFC 暂停,并将 SFC 中相关步的复位位置位。
  • 若要恢复执行 SFC,可执行 SFC 暂停 (SFP) 指令。该指令会从复位位置位的步开始执行 SFC,随后会将复位位清零。
确定停止变为激活状态的次数
Count
DINT
该值
并非
停止的扫描计数。每次停止变为激活状态时,计数都会增加。仅当停止变为未激活状态、然后再次变为激活状态时,该值才会再次增加。
对该动作的各个状态位使用同一个标签
状态
DINT
对于以下成员
使用此位
重置
22
X
31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal