步长加转换

“步 + 转换”表示一种由连接到转换的步构成的语言结构。
可用语言
梯形图
不可用
功能块
不可用
顺序功能图
步 + 转换
stepplustransit
结构化文本
不可用
操作数
顺序功能图
操作数
类型
格式
说明
步
SFC_STEP
标签
过程的主要功能,其中过程包含在特定时间、阶段或站完成的所有事件。
转换
BOOL
标签
转换是表示真或假的条件,用于判断控制器何时进入下一步
说明
每个转换均使用一个 BOOL 数据类型的支持标签。
如果转换为
值为
且
真
1
控制器将转至下一步。
假
0
控制器继续执行当前步。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal