转换

转换决定着控制器是否继续执行下一步。
顺序功能图 (SFC) 中的转换是表示真或假的条件,用于判断控制器何时进入下一步。转换将定义要进入下一步所必须发生或更改的物理条件。
可用语言
梯形图
不可用
功能块
不可用
顺序功能图
转换
LogDesSFCTrans
结构化文本
不可用
操作数
顺序功能图
操作数
类型
格式
说明
转换
BOOL
标签
转换是表示真或假的条件,用于判断控制器何时进入下一步
说明
每个转换均使用一个 BOOL 数据类型的支持标签。
如果转换为
值为
且
真
1
控制器将转至下一步。
假
0
控制器继续执行当前步。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal