增量式编码器的 APR 行为

增量式编码器的 APR 表示保持机器绝对参考位置。增量式编码器归零时,归零位会置位。
如果增量式编码器上出现任何会生成绝对编码器 APR 故障的事件和/或条件,就会生成 APR 故障,并且轴归零位会清零。
例如,增量式编码器 APR 故障的行为与绝对编码器此故障的行为相同,只是增量编码器会循环上电,其位置会变为 0。其机器绝对参考位置会丢失。不会生成 APR 故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal