APR 故障状况

在发生以下事件期间和出现以下任一状况时,会产生绝对位置恢复 (APR) 故障。
要发生 APR 故障,轴必须处于归零状态。“轴归零状态位”必须置位。
属性发生变更
“运动分辨率”或“轴反馈极性”属性发生变更并下载到控制器中。此情况也可能发生在 SSV 执行期间。
轴反馈发生变更
反馈设备被更换。此替换会导致与“轴反馈序列号”不匹配。
“轴反馈模式”发生变化,例如由带反馈轴变为无反馈轴(或者反之)并下载到控制器。
  • 下载用户程序。
  • 从 CompactFlash 卡中恢复用户程序和标签。
    • 手动恢复
    • 上电恢复(如果相应配置)
  • 使用
    ControlFLASH
    更新固件。
  • 通过 SSV 更改:
    • 反馈极性
    • 导致“运动分辨率”属性发生变化的某个属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal