丢失绝对位置但未生成 APR 故障

在出现以下情况后,不会保留“绝对位置恢复”:
  • 导出项目,另存为 .L5K 或 .L5X 后再导入(下载)。
  • 发生严重的不可恢复故障 (MNRF)。
  • 掉电。
  • 使用不支持 ESM 功能的 ControlLogix 5570 控制器时
    小贴士: APR 可能能够通过
    ControlLogix
    5570 控制器中的 SD 卡恢复(如果不存在 1756-ESM)。
  • 下载归零位未置位的轴。
  • 增量式编码器循环上电。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal