APR 故障生成

以下情况可能生成 APR 故障:
  • 初始轴配置期间。
  • 运行期间。
  • 系统在循环上电、复位或重新连接后未能恢复绝对位置。
以下联机情况下会检测到 APR 故障。
  • 初始配置(下载)
  • 重新连接驱动器轴
  • 影响机器绝对位置的任何轴属性发生变更。
发生 APR 故障时,轴的实际位置会设置为轴的反馈参考位置。这些值从绝对编码器读取。轴归零状态位将清零。
在发生以下任一事件后,如果执行下载、从 CompactFlash 卡恢复数据、从 SD 卡恢复数据或者进行
ControlFLASH
固件更新,将生成 APR 故障。
  • 轴配置
  • 属性发生变更
    • 脱机编辑轴属性或配置并不会引发 APR 故障,除非此后执行下载。
    • 联机编辑某些属性会引发立即 APR 故障。如果更改轴反馈设备或反馈极性,即使未下载项目,也会引发立即 APR 故障。
  • 轴硬件更换或故障
    • 通过驱动器固件更新,启用某些轴功能(例如扩展位置反馈)。
  • 轴硬件资源不足
    • 硬件资源不足只有在下载或
      ControlFLASH
      固件更新期间才能检测到,并且会生成 APR 故障。
在轴配置期间,会进行以下检查。
  1. 是否存在轴?
  2. 变换签名是否与保存的变换签名匹配?
  3. 反馈签名是否与保存的反馈签名匹配?
如果这三项检查通过,将恢复绝对位置。
在运行期间,系统会监视以下条件:
  1. “反馈完整性状态”位是否清零?
  2. 与变换签名相关的属性值是否被 SSV 更改?
更改以下属性不会影响变换签名,也不会造成绝对机器参考位置丢失,因此不会生成 APR 故障。
  • 转换常数
  • 位置归位
  • 行程模式
这些值的更改必须谨慎,因为新值会影响产品及系统机械装置的位置单位。值更改通常在产品配方更改期间完成。
如果“轴归零”状态位清零(指示已回到机器的参考位置),则 APR 功能会被绕过,也不会尝试恢复绝对位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal