使用 VBA 显示代码

在
FactoryTalk View SE
中,可以对多种对象模型进行访问,从而可在运行时操纵画面中的图形对象,并对标签属性进行编程访问。
可以使用
Microsoft
VBA IDE 编写画面代码,这些代码与对象一起存储在画面中,用户可在运行时与其交互。还可以使用
调用
命令在运行时与对象模型进行交互。
重要提示:
在运行任何 VBA 代码之前,请验证并确保您的 VBA 代码安全可信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal