创建和测试事件处理句柄

事件处理程序是一个为响应事件而运行的子程序。可从显示本身或显示中的对象来引发事件。在 VBA IDE 中,可以为
FactoryTalk View SE
画面创建事件处理程序并测试事件。
要创建和测试事件处理程序:
  1. 在
    Microsoft
    VBA IDE 的代码窗口中,在
    Sub
    和
    End Sub
    语句之间键入事件处理程序的代码。
  2. 选择
    文件
    >
    保存
    ,保存具有子程序的画面。
  3. 要测试处理的事件,选择
    运行
    >
    运行 Sub/用户表单
    。当触发事件时,代码将运行。
  4. 在
    图形
    编辑器中,打开要写入画面代码的画面。
备注
  • 当在语句中的变量名后键入周期,则 VBA 编辑器显示它的属性、方法和事件。双击列表中的条目可将其选中,或键入名称的前几个字符,然后按逗号、空格键、Enter 键或右括号键。
  • 在代码行的开头键入单引号来为代码添加注释。从引号到行尾的所有内容将被忽略。
  • 要添加子程序或函数,在 VBA 菜单上选择
    插入
    >
    过程
    ,此时将打开“添加过程”对话框,可在其中指定过程的名称、类型和范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal