将对象作为画面属性进行显示

默认情况下,向图形画面添加对象时,由于对象的
ExposeToVBA
属性被设置为
不显示
,因此该对象不会作为画面的属性显示,也不会出现在 VBA 代码窗口的下拉列表中。
要将对象作为属性进行显示,或编写事件处理程序:
在“图形”编辑器的画面中,执行以下操作之一:
  • 右键单击对象,然后选择
    VBA 代码
    。
    如果对象显示事件,此操作会将
    ExposeToVBA
    属性值从
    不显示
    更改为
    VBA 控件
    ;或者如果对象不显示事件,则更改为
    键入信息扩展
    。
  • 右键单击对象,选择
    属性面板
    ,然后将
    ExposeToVBA
    属性从
    不显示
    更改为
    VBA 控件
    或
    键入信息扩展
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal