在对象浏览器中查看对象

VBA IDE 对象浏览器可以查看工程中对象库的属性、方法和事件。可从
视图
菜单使用对象浏览器。
要查看属性、方法和事件:
  1. 在 VBA IDE 中,选择
    视图
    >
    对象浏览器。
  2. 在
    对象浏览器
    窗口中,从
    所有库
    列表中,选择
    DisplayClient
    。
  3. 在
    类
    下方,单击 SE Client 对象以显示其属性、方法和事件。
    小贴士:
    对象浏览器也在
    类
    窗口中显示
    FactoryTalk View SE
    Client 常量。
  4. 在
    类
    或
    成员
    下方,选择一个条目,然后按
    F1
    以显示它的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal