过程排队和事件阻塞

如果过程显示一个消息框或模式窗体,则在关闭消息框或模式窗体后例程中的代码才执行完毕。当关闭消息框或模式窗体后过程将执行完毕。在显示 VBA 非模式窗体后过程将继续执行。
除此之外,当使用 MsgBox() 调用显示消息框时将不会执行对象事件,且对象事件将会因为它们没有排队以待随后执行而丢失。然而,对象事件将在显示 VBA 窗体时执行,因此可使用窗体而非消息框来避免事件丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal