Microsoft VBA IDE

如何打开 VBA IDE?
在
图形
编辑器中,执行以下操作之一:
  • 选择
    编辑
    >
    VBA 代码
    。
  • 在打开的画面中,右键单击任意空白区域,然后选择
    VBA 代码
    。
  • 在打开的画面中,右键单击某对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  • 选择
    查看
    >
    Visual Basic 编辑器
    。如果您从来没有用 VBA 代码打开过 VBA 编辑器,则画面中将没有 VBA 工程。
Microsoft
VBA IDE 用于编写、编辑、测试运行和调试代码。它由工程浏览器、属性窗口和代码窗口组成。
VBA 工程浏览器用于查看与图形编辑器中打开的画面相关联的 VBA 工程。此工程浏览器最初显示在 VBA IDE 窗口的左上方。一个 VBA 工程包括:
  • 一个标记有
    DisplayCode
    并用尖括号将图形画面名称括起来的图标。
  • 图标下面的文件夹称为 FactoryTalk View Studio 对象。此文件夹包含一个名为
    ThisDisplay
    的特殊类模块,用于表示此画面。此模块包含了画面和画面中对象的事件处理程序。
属性窗口用于编辑 VBA 模块、VBA 表单和 VBA 表单对象。此窗口显示工程浏览器中选择的条目的属性并允许对它们进行编辑。
代码窗口中的编辑器用于编写、编辑、测试运行和调试代码。窗口顶部显示两个下拉列表。左侧列表包含引发事件的对象列表,右侧列表包含选定对象的过程或事件列表。对象列表始终包含在上方标记有“(常规)”的条目。当选择“常规”时,右侧列表中将包含已定义的过程(子程序或函数)。
为防止针对 VBA 工程引发不必要的事件,引发事件的对象不会自动添加到 ThisDisplay 类代码窗口的对象列表中。最初,对象列表仅包含“常规”条目。要将调用事件的对象添加到过程/事件列表,右键单击图形编辑器中的对象并从上下文菜单中选择
VBA 代码
,或使用
属性面板
将
ExposeToVBA
属性的值更改为
VBA 控件
。
要为事件添加代码(即创建一个事件处理程序),请从过程/事件框中选择一个事件。代码事件用粗体显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal