CreateSnapshot 方法

创建一个包含当前显示在趋势图表中的数据的快照。您可以在同一趋势图表上覆盖多个快照以便比较数据。
语法
Trend
.
CreateSnapshot
(
SnapshotName
)
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
SnapshotName
- 是一个字符串类型的参数,指定快照的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal