示例:CreateSnapshot 和 Add 方法

本代码示例捕捉当前显示在趋势图表上的数据,并以“FirstShift 09202002”名称将其另存为一个快照。然后,它将该快照作为一个叠加加入。
Trend1.CreateSnapshot "FirstShift 09202002" Trend1.Overlays.Add "FirstShift 09202002"
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal