NewData 方法

向趋势图表中添加新数据。
该方法仅在 ChartMode 属性设置为 rstManual 时适用。当 ChartMode 属性设置为 rstAutomatic 时,Trend 对象将自行更新图表数据。
语法
Trend
.
NewData
(
DateTime, TimeInterval, DataArray
)
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
DateTime
- 是一个日期类型的参数,指定新数据的日期和时间。如果数据为当前数据,则请将该字段设置为当前日期和时间。该字段对于绘制存储数据的图形非常有用。
TimeInterval
- 是一个长整型参数。如果数组是 1D 的,则此参数将为读数时间的毫秒部分。如果数组是 2D 的,则此参数将为读数的间隔,其单位为毫秒。
DataArray
- 是一个变量类型的参数。该参数为实际数据。如果数组是 1D 的,则该参数将包含每支笔的一个读数。如果数组是 2D 的,则该参数将包含以指定间隔毫秒数隔开的连续读数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal