GetValueBarPosition 方法

返回将被检索的值栏的位置。如果未将值栏定位,则 GetValueBarPosition 方法将返回 False。如果已将值栏成功定位到指定的日期和时间,则该方法将返回 True。
语法
Trend
.
GetValueBarPosition
(
ByRef
ValueBarTime
,
ByRef
ValueBarTimeMS
)
(布尔值)
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
ValueBarTime
- 是一个日期类型的参数,用于指定值栏位置的时间和日期。
ValueBarTimeMS
- 是一个长整型的参数,用于指定与 ValueBarTime 的毫秒偏移量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal