LoadHistoricalData 方法

允许用户编写的代码向趋势对象提供历史数据以响应 HistoricalDataRequested 事件。如果该方法的返回值是 True,则趋势将仍为事务接受数据。如果该方法的返回值是 False,则趋势不再为指定的事务接受数据。
语法
Trend
.
LoadHistoricalData
(
TransactionId
,
SampleArray
, [
MoreData
(布尔值)
])
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
TransactionId
- 是一个长整型参数,用于指定 HistoricalDataRequested 事件所指定的值。
SampleArray
- 是一个变量类型的参数,代表包含历史数据的一个两维数组。
MoreData -
是一个可选的布尔型参数,用于指示在事务完成前是否将使用更多数据再次调用该方法。如果设置为 True,则在事务期间将再次调用该方法。
备注
该示例数组是一个两维变量数组。每行包含一个示例。画面具有 5 列:
  • 第一列包含笔的索引。
  • 第二列包含示例的时间戳。
  • 第三列包含用于指定与示例时间的毫秒偏移量的值。
  • 第四列包含示例的值。
  • 第五列用于标志用途。要指示开头和结尾标记,请在第五列中放入一个“B”或“E”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal