ScrollChart 方法

按 ScrollDirection 常量指定的方向滚动图表。使用该方法替换趋势对象的 VCR 按钮。如果将图表的 Scroll 属性设置为 True,则图表将暂停。
语法
Trend
.
ScrollChart
ScrollDirection
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
RSTscrollDirection
- 是一个 RSTScrollDirection 类型的常量,用于确定趋势对象将要滚动的方向。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal