PilotCtrlListSelector 对象

PilotCtrlListSelector 对象表示固有的 PilotedControlListSelector 对象。它为不可创建对象。可通过 Elements 集合访问 PilotCtrlListSelector 对象。
PilotCtrlListSelector 对象仅显示 Element 对象提供的属性和方法。
属性
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal