Folder 对象

表示 HMI 标签数据库层级结构中的文件夹。使用该对象可访问文件夹中可能包含的任何子文件夹。
它是不可创建对象。
要获取对 Folder 对象的引用,可使用 TagDB 对象的
CreateFolder
、
DuplicateFolder
和
GetFolder
方法,或 Folders 集合的
Item
和
Add
方法。
属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal